This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29950:可选的简单降压升压控制器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC29950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222408/ucc29950-alternative-simple-buck-boost-controller

器件型号:UCC29950

您好:

我注意到、使用 UCC29950时、要求启动时 Vbulk 等于交流峰值、这将破坏系统的一个关键特性。

是否有简单的降压/降压/升压 或升压控制器可用于替代 TSSOP 型封装?

感谢您提供任何建议。

\r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    请分享您的一些要求、以便我尝试指导您找到最佳解决方案。 输入电压? 输出电压? 输出功率?  您需要 PFC 吗?

    谢谢!

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN:85分钟至264 mx 典型通用线路电压

    VOUT:首选:325V

    Pout:最小50W、最大500W

    应用:LLC 遵循 PFC、该 PFC 通过负载中的电流控制来驱动高功率 LED。

     控制器不要求控制 PFC 操作。  这种拓扑本身就能做到!

    但不需要 Vout= Vinmax 才能启动!

    这杀死了我们的浪涌控制。

    非常感谢您的帮助。

    -r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    请阐明这条陈述:"...我注意到使用 UCC29950时、要求 Vbulk 在启动时等于 AC 峰值"。  

    我不认为控制器有这样的要求。  这是否与7.3.12秒中的软启动信息有关?

    谢谢!

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray:

    PL 请参阅我从 UCC29950的 d/s 中挑选的附加幻灯片。 希望这突出显示了我们在芯片文档中发现的问题。 这似乎是一个非常容易和强大的控制器,但这些限制和令人困惑的限制似乎使它不合适。 请记住、DCM 中的 SEPIC 提供出色的 PFC、而不存在所有这些情况、输出电压可以远低于380。 较低的值允许使用 GaN!

    • 欢迎任何评论。

    e2e.ti.com/.../3312.ucc29950different_5F00_bulk.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    该控制器旨在为具有 PFC 操作的 LLC 提供简单的单控制器解决方案。 我并不是说 使用此器件作为 SEPIC 不起作用、但我们没有此主要目标应用之外使用此器件的示例。 该控制器专为通用输入而设计、假设它将用于传统升压配置、其中 Vout > 264Vac x sqrt (2)~ 373Vdc

    尽管如此,我将试图在所附文件中说明您的意见:

    在升压设计中使用 D1等二极管非常常见。 它可以 为输入电压提供一条路径来为 PFC 总线电容器充电、而不会通过 PFC 电感器、二极管 D3或 MOSFET。 这种情况会 在启动期间发生、但也适用于存在浪涌的情况。 不是必需的、但建议您保护功率级。

    5.1.11: 为 Vout > 373Vdc 的预期应用选择30mΩ 和73.3kΩ 值。  

    第二节7.3.2:启动时、 Vout 将是 D1的正向压降、低于峰值输入整流电压。 一旦控制器开始调节、Vout 将开始上升、二极管将停止导通、而 Q1、L2、D3将接管。  

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 请查看 Thnx 的点评。

    您可以查看我 在本论坛中 SEPIC 帖子的仿真电路...来全面了解电路。

    电路本身中没有任何内容会阻止我们在应用中使用它!

    -r