This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630-Q1:LMR33630-Q1 EN 默认值

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630-Q1, LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223492/lmr33630-q1-lmr33630-q1-en-default

器件型号:LMR33630-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR33630

大家好、

请回答以下33630B 问题:
现在、客户测试了 LMR33630-Q1在 EN 悬空时仍然可以工作;EN 默认是否为高电平? 这些器件对结果(SW/EN/输出)进行如下测试:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    如 LMR33630数据表中所述、TI 建议不要将 EN 引脚悬空。 您可以直接连接至 VIN。  

    此致、

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    EN 引脚的内部结构是什么?  为什么它可以工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    看起来 EN 引脚具有各种阈值、这些阈值允许器件执行不同的功能。 如果悬空、则状态未知、并且可能导致潜在的时序问题甚至意外关闭。  

    此致、

    理查德