This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746-Q1:后级灌电流是否会损坏芯片?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223622/tps746-q1-will-the-post-stage-sink-current-damage-the-chip

器件型号:TPS746-Q1

嗨、团队,

客户使用 LDO TPS74601、我们使用它为 DDR 供电。 电源电压为0.75V、正常后级的输出电流约为300mA。
但存在一个问题、因为 DDR 后级具有1.5V 电源、因此会出现后级输出向前级电源 TPS74601灌入电流的情况。
TPS74601能否承受注入后续级的300mA 电流? 如果它可以承受、输出电压调节是否会产生任何影响? 它是否仍然正常0.75V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    我可能对这个问题有点困惑、因此我将写下两个答案。

    如果注入器件的电流来自器件的输出引脚:

    反向电流不是该器件拥有的固有保护。 在300mA 为额定正向电流的30%时、我们预计器件会在长期内性能下降、并有可能造成永久性损坏、从而导致调节失败。 请参阅数据表的以下部分、详细了解我们 LDO 中的反向电流。

    如果注入器件的电流来自器件的输入引脚:

    这就好比发生了负载瞬变。 当输出电容器将开始充电时、该器件将尝试钳制电流。 如果 LDO 的输出侧没有足够的负载、它将关闭、因为输出电容器将充电至高于设定点、导致器件想要降低输出电压。 这将强制流入输入电容器的电流为它们充电。 如果该浪涌产生足够的驱动力、则可能会损坏输入电容器、如果额定值正确、则 LDO 本身会因为 VIN 绝对最大违例而损坏。

    此致、

    约翰