This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:TPS74501 LDO 的更大反馈电阻器

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224040/tps745-q1-larger-feedback-resistor-for-tps74501-ldo

器件型号:TPS745-Q1

高级专家

我有一个关于反馈电阻器(R1,R2)需要你的固件的问题。

您是否对 R1 20K、R2 4.02K 的更改有意见?  

R1 49.9K,R2 10K

Venthrough 满足 R1+R2< VOUT /(IFB*100)的要求

输入电压为5V、VOUT 为3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、  

    您可以将反馈电阻器网络更改为共享的电阻器值。 只要满足 IFB 的器件要求、该器件就应该调节您的预期输出电压。  

    如果您有其他问题、敬请告知、我希望这对您有所帮助、

    埃林