This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546-DCI:EDP 转 USB 3转换器参考设计

Guru**** 2599225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223387/tusb546-dci-edp-to-usb-3-converter-reference-design

器件型号:TUSB546-DCI
主题中讨论的其他器件:TPS65982TPS65987

您好

我正在使用(SN65DSI86IPAPRQ1) MIPI 到 eDP 的转换。 我想把 eDP 转换成 USB 3.0视频数据. 我想使用(TUSB546-DCIRNQT)进行转换、但我没有参考设计。 什么是 PD 控制器为什么要使用。 请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否计划在此设计中实施 USB Type-C?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、您需要使用 TPS6598x 系列等 PD 控制器、通过 Type-C 协商 USB 和 DP 交替模式。 对于参考设计、您可以使用 EVM 作为起点、 https://www.ti.com/tool/TUSB546EVM。 

    请注意、不建议将 TPS65982用于新设计、您应该使用 TPS65987。

    谢谢

    大卫