This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C23:电源模块解决方案搜索

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223064/tpsm846c23-power-module-solution-search

器件型号:TPSM846C23

您好、专家:

与以下器件相比、您是否有更适合的解决方案? 尺寸是客户设计优先考虑的问题、谢谢。

 

VPN

输入电压范围(V)

VOUT 范围(V)

电流(A)

尺寸(mm)

LTM4647

4.7~15

0.6~1.8

30

9 x 15 x 5.01

LTM4638

3.1~20

0.6~55

15

6.25 x 6.25 x 5.02

LTM4657

3.1~20

0.6~55

8

6.25 x 6.25 x 3.87

LTM4680 (双相)

4.5~16

0.5~3.3

60

16 x 16 x 7.82

LTM4678 (双相)

4.5~16

0.5~3.4

25

16 x 16 x 5.86

LTM4626

3.1~20

0.6~5.5

12

6.25 x 6.25 x 3.87

此致、

标记  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    您是否查看过 TI 交叉参考工具?  https://www.ti.com/cross-reference-search 

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Caleb、

    我以前使用过它、但看起来并不完全符合客户规范、或者您是否有电源模块路线图可以与我分享?

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我懂了。 我已经联系营销部门、以便他们提供路线图。 请给我发送一封电子邮件、以便我将其发送给您。 请勿在此处提供您的电子邮件、因为这是一个公共论坛。

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Caleb、

    我已经向您发送了电子邮件、请检查一下。 谢谢。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我现在将关闭该主题。

    谢谢。
    卡勒布