This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS3655:向输出添加备用电源

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMS3655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222127/lms3655-adding-backup-power-to-the-output

器件型号:LMS3655

尊敬的 TI 团队

 

我想在"24VIN/5V 输出"条件下使用"LMS3655"。

此外、这次我想在 IC 的输出侧添加一个使用超级电容器的5V 备用电路。

(我查看了下面的应用手册。)

https://www.ti.com/lit/an/slva676/slva676.pdf?ts = 1683011067011&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

 

我对关闭"LMS3655"的电源并将 VIN 设置为0V 有疑问。

此时、如果超级电容器充电、则可能会出现"VIN < VOUT "、且电流可能反向流经寄生二极管。

这种感觉是否正确? 此外、如果有任何其他可能的问题、请告诉我。

 

我还想在随附图中所示的位置放置一个二极管来防止反向电流。

我意识到、通过在 FB 电阻器和电感器之间放置一个二极管、我可以将输出电压保持在5V、而无需担心二极管 VF 导致的压降。

这种感觉是否正确? 如果我忽视了任何内容、敬请告知。

 

此致、

太郎美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Taroimo,

    正确的,当输入电源断开/关断时,超级电容器导致输出电压很高,并会导致反向电流通过 IC 从 VOUT 流向 VIN。 在这种情况下、内部电路/FET 可能会损坏、本应用手册(SLUA962)中介绍了更多详细信息和解决方案。  

    或者、 在 VOUT 和 VIN 之间放置一个类似于此 E2E 博客(https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/ldo-basics-preventing-reverse-current-in-ldos)中所示的肖特基二极管。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

     

    感谢您的回答。

    很抱歉延迟确认。

     

    我发现在 IC 的 VIN 和 VOUT 之间添加肖特基二极管的方法对于 IC 内部电路/FET 保护有效。 ,

    另一方面、我认为、在 VIN = 0V (电源关闭时)时、我希望此时实现的5V 备用电路将不起作用。

    (因为当 VIN=0V 时超级电容器通过肖特基二极管放电)

    因此、正如我上次展示的那样、我认为应该在 FB 电阻器前面放置一个二极管、以防止反向电流。

    如果我需要考虑什么、请告诉我。

     

    此致、

    太郎美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taroimo:

    是的、您也可以将二极管置于原始建议配置中。 但在该配置中、由于二极管始终正向导通、因此功率耗散会增加。 您需要选择具有额定功率和低 Vf 的合适二极管来降低功率耗散。

    此致、

    吉米