This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952如何在 BQ76952 DSG 引脚打开时防止高侧 NMOS VGS 电压过高

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223678/bq76952-bq76952-how-to-prevent-the-high-side-nmos-vgs-voltage-from-being-too-high-when-the-bq76952-dsg-pin-is-turned-on

器件型号:BQ76952

您好

我有疑问需要您的帮助。

如何在 BQ76952 DSG 引脚打开时防止高侧 NMOS VGS 电压过高。

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    BQ76952使用电荷泵驱动 CHG 和 DSG FET。 电荷泵将使用过驱电压、该电压可设置为11V 或5.5V。 该值默认设置为11V。

    基本而言、Vgs 电压为5.5V 或11V。 这也在 的第5.2.2节"高侧 NFET 驱动器"中进行了解释。 技术参考手册



    注:  每当电荷泵运行(在5.5V 或11V 模式下)时、都应降低 VBAT 上的最大电压、以确保 CP1、CHG 和 DSG 上的电压不超过其最大指定电压。

    此致、
    何塞·库索