This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:输入传播延迟

Guru**** 2580975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223992/lmg1020-in-input-propagation-delay

器件型号:LMG1020

对于开关特性中的传播延迟、
测试条件为 IN-=0V、IN+至 OUTH、OUTL、
IN+=Vdd、IN-到 OUTH、OUTL 的 tpd 等效吗?
或者有什么区别吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patsenner:

    任何差异都必须由 IN-和 IN+输入触发器之间的不匹配导致。 我们从其他测试(例如最小输入脉冲)得知、差异非常小。 因此、传播延迟差应尽可能小、并处于数据表中给出的规格范围内。  

    谢谢。

    A·M·