Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80
大家好、
我有两个问题。
1.更新状态
我无法获取 Update Status 0x06的 srec 数据。
如果学习周期和产品之间的术语 Voltage 不同、
我是否应该从0x0E 恢复到0x06并重新执行字段更新?
首先、是否可以将0x0E 改回0x06?
2.睡眠
睡眠功能无法正常工作。
请告诉我应该检查的参数。
我写入了默认 SERC 并再次设置、但结果没有变化。
・在以下设置下、功耗不会降低。 (约250uA)
[IN_SYSTEM_SLEEP]=0和
针对总线超时(=5)的 SMBus 低电平并
针对总线超时(=5)和
da Config[sleep]= 1且
|CURRENT ()(=0)|≤SLEEP CURRENT (=10)和
Voltage Time (=5)> 0且
OperationStatus ()[PRES]= 0并且
DA Config[NR]= 1且
OperationStatus()[SDM]= 0并且
没有 PFAlert()位设置和
没有 PFStatus()位被置位和
没有 safetyAlert ()位被设置和
无 SafetyStatus()位被置位
・以下设置时、功耗将正常下降。 (约100uA)
不过、温度测量保持在1秒的周期。 (TS1每秒脉冲一次)
[IN_SYSTEM_SLEEP]=1和
其余部分与上述相同。
最棒的餐厅
真见市