This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:考虑使用此 IC 为主系统电源提供5V@10A 电压。 仍可以在2023年使用?

Guru**** 2506045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223742/tps53319-considering-to-use-this-ic-to-provide-5v-10a-for-main-system-power-still-ok-to-use-in-2023

器件型号:TPS53319

计划的应用:PD 使用  TPS53319将 USB-USB 的20V 电压降压至5V。 原理图等尚未启动、但将在选择最终 IC 后启动。

正在查找用于输出5V 电压的预配置参数、我偶然发现了一个旧的 e2e 帖子、该 IC 在负载下关闭: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639380/tps53318-tps53318-shuts-off-under-load

该数据表仅给出了1.2V 输出的器件值和示例电路。 我认为 webench 可能支持计算5V 输出配置、但我认为最好在这里提问。

建议将其用作主直流/直流转换器、以便在高达10A 的电流下将20V 降至5V 吗? 除了仔细的布局之外、是否有任何特定的预防措施? 计划在4L PCB 上构建此图、以实现散热和更高的电流承载目的。


如果有任何更适合该应用的 IC、我也会感兴趣。 如果控制器 IC 可用/易于使用/当前处于活动状态/受支持状态、也可使用外部 MOSFET 控制器。


谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果通过电缆通过 USB PD 供电、您可能需要使用绝对最大值高于 TPS53319的28V 的器件。   

    20V 是受控的斜升、但如果在20V 有源时电缆发生卷积、则可能会出现瞬态电压。    

    TVS 可用于降低瞬变。   

    我对 USB-C 不熟悉瞬态电压电平、但我知道前面查询中的一些设计注意事项。  

    TPS53319是一款成熟的器件、10多年前推出、现在仍在设计中。   

    Webench 和 Excel 计算器可用于开发/选择外部组件、并向您推荐。    Excel 工作表位于此处 https://www.ti.com/lit/zip/sluraz7

    小心的 PCB 布局、在 LLnode 上使用缓冲器来接地。    数据表第11节中有一个示例 PCB 布局。  该示例显示了 有助于功耗和侧面覆铜的散热过孔。

    原理图完成后、您可以在此处 e2e 上发布原理图审阅请求、并在需要机密性时使用 e2e 消息系统将其发送给工程师。   必须在发送之前建立 e2e 连接(如好友请求)。    否则、将原理图发布在此处、有人可以审阅。   PCB 布局也采用相同的过程。  

    在 使用 www.ti.com/.../products.html 时可选择许多控制器、

    几乎 在售的器件将配有 EVM、产品文件夹中将显示库存和可用的开发工具。