This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:电源管理论坛

Guru**** 2814295 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219788/bq24610-power-management-forum

器件型号:BQ24610

大家好、我们目前 有一款产品正在 BQ24610RGER 电池充电器,HIDRV 和 LODRV 未被切换,而且 STAT1、STAT2引脚始终为高电平。   

                                         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能提供更多信息吗? 例如、一个原理图? 您能否提供输入电压、PH 电压、SRN 电压和充电电流的波形? TS 电压是多少?

    请提供更多调试信息。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图

     

    输入电压波形

    pH 电压-10.92V

    SRN 电压-10.9V

    TS 电压-3.2

    我们将充电电流设置为2A、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里的问题是您处于充电暂停模式、因为 TS 引脚错误地偏置。 TS 引脚需要介于 VHTF 和 VLTF 之间才能启动充电。 在这里、您的 TS 电压是 VREF 的97%、而 VHTF 和 VLTF 分别是 VREF 的37%和73.5%。 TS 电阻器是正确的、前提是103AT 热敏电阻与下部电阻并联。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     根据您的建议、我们得到了 1.3伏的输出(TS PIN)、但电池没有充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有几个因素可以使 STAT1和 STAT2变为高电平:

    • TS 错误电压
    • 安全定时器故障
    • 输入过压保护
    • 睡眠模式
    • 电池不存在

    您是否消除了这些其他故障?

    您能否提供请求的原始波形(请提供所有通道)? 它们是 输入电压、PH 电压、SRN 电压和充电电流。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔