This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 锂离子电池的 BMS 解决方案建议

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223965/bms-solution-recommendation-for-lithium-ion-batteries

您好、TI 专家。

一位客户询问了如何为锂离子电池推荐 BMS 解决方案。

1.申请 TI 用于锂电池的1S BMS 解决方案建议

-锂离子电池和容量: 1s , Max 150mA ~ú s 1500mA

-电压:电池额定值3.8V ,最高4.5V ,放电最低2.5V

-所需规格:可添加 PCM 充放电保护、充放电量测量、温度测量等用户 UI 代码。

2.请求提供更多的建议,以获得可用于锂电池的2S 到4S 解决方案

请推荐合适的解决方案。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    对于1S 应用、 建议使用 BQ27z746、对于2-4S、 建议使用 BQ40z50-R2。

    谢谢。

    基普