请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好、TI 专家。
一位客户询问了如何为锂离子电池推荐 BMS 解决方案。
1.申请 TI 用于锂电池的1S BMS 解决方案建议
-锂离子电池和容量: 1s , Max 150mA ~ú s 1500mA
-电压:电池额定值3.8V ,最高4.5V ,放电最低2.5V
-所需规格:可添加 PCM 充放电保护、充放电量测量、温度测量等用户 UI 代码。
2.请求提供更多的建议,以获得可用于锂电池的2S 到4S 解决方案
请推荐合适的解决方案。
谢谢你。