This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:将外部电源路径用作源时连接 VBUS

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221269/tps65994ae-vbus-connection-when-using-external-power-path-as-source

器件型号:TPS65994AE

您好、团队成员:

如下图所示、当使用外部电源路径(PP_EXT)作为电源时、是否可以将内部源路径(PP_5V)连接到 VBUS? 我是否需要负载开关?

我担心它可能会使该器件混淆、因为外部电源路径是指灌电流。

(我已确认外部电源路径可以配置为供电方)

此致、

桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    外部电源路径可用于提供电源。 但是、您将需要为 PP5V 供电。 您不需要将 VBUS 直接连接到 PP5V、因为您要提供9V 电压。 您需要一个降压转换器或其他方法将电压降低到5V。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gillette-San、

    感谢您的回答。

    只是为了澄清一下、您是指下图所示的代码吗?

    此致、

    桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您发布的更新图是正确的。

    此致、

    C·吉莱特