This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50-R2电芯4 Dod0异常

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223005/bq40z50-r2-bq40z50-r2-cell-4-dod0-abnormal

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好  

客户 告知很多电池组在使用前都不平衡、第四串未使用的电池组在公司仓库中电压较低。

屏幕如下所示:

电芯4 Dod0的值较高的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    请分享该问题的简短日志、以便我们可以看到所有寄存器和有关设置的.gg 文件。 他们使用什么类型的化学物质?

    DOD0是根据在 RELAX 中获取的 OCV 计算的。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,怀亚特

    感谢您的答复。

    附加了 gg 文件。 电池 储存在 仓库中、不进行任何实验、因此不存在任何记录。

    e2e.ti.com/.../ES20_2D00_04_5F00_20230428.gg.csv

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    他们是否可以捕获在检测到问题后显示问题的电池组的小日志?他们似乎已经使用 BQStudio 从这些电池组中提取了一些数据。 您是否能够确认他们正在使用的化学物质 ID?

    此致、

    怀亚特·凯勒