主题中讨论的其他器件:BQ79616、 BQ79616-Q1
我有了 BQ79616 EVM、我们成功使用 UART 进行了通信。 现在问题是唤醒后的声音,我们是否需要每次唤醒后执行自动寻址过程? 在每种情况下,比如从关机或睡眠中唤醒? 我将 BQ79616置于睡眠模式、唤醒后、我尝试读取特定的寄存器地址、但它没有响应。 但在执行自动寻址步骤之后、它会响应读取查询。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有了 BQ79616 EVM、我们成功使用 UART 进行了通信。 现在问题是唤醒后的声音,我们是否需要每次唤醒后执行自动寻址过程? 在每种情况下,比如从关机或睡眠中唤醒? 我将 BQ79616置于睡眠模式、唤醒后、我尝试读取特定的寄存器地址、但它没有响应。 但在执行自动寻址步骤之后、它会响应读取查询。
您好!
概括来讲、 程序员使用 DIR0_ADDR_OTP 将所需的器件地址写入 OTP 影子寄存器并执行 OTP 编程。 BQ79616-Q1数据表的第9.3.6.1.3.2.3节对此进行了详细说明、以帮助您进行了解。
您提到的段落说明了如果编程器未在 OTP 中设置器件地址、则 MCU 将执行自动寻址。 更具体地说、这意味着在唤醒音之后、数字将复位、因此地址需要复位(因此需要自动寻址)。
此致、
朱莉娅·路易斯