This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:我想提高效率

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222350/lm5118-i-want-to-improve-efficiency

器件型号:LM5118

您好、TI 专家...

我的设计具有以下参数:

VIN = 11V 至48V

VOUT = 12V

Iout = 5A

f = 100kHz

这是电路

以下是我的测量数据:

我想将我的红点提高到70%以上、您建议我做什么?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶稣!

    找出损耗来源的好方法是 Webench 工具。

    https://webench.ti.com/

    在这里、您可以设置您的设计、还可以将建议的元件替换为定制的元件。

    之后、您可以设置操作条件并查看哪个组件产生了哪些损耗、这样您就可以优化该点、然后还可以检查是否有其他副作用可以接受或不接受。

    我假设市长的影响力将由 Diodes 完成。 您可以从它们开始。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好、改进二极管的最佳方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶稣!

    检查正向压降和反向恢复电荷。

    这两个报告还有助于更好地了解损耗的来源以及它们如何相互依赖:

    2003电源研讨会-低电压直流/直流转换器内幕揭秘(TI.com)

    Topic_3_Lynch.pdf (TI.com)

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的测量不正确、通过进行正确的测量、电路得到了显著的改善。

    非常感谢。