This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R070:用于 FBFS UCC28950的 LMG341X

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223855/lmg3410r070-lmg341x-for-fbfs-ucc28950

器件型号:LMG3410R070
主题中讨论的其他器件:UCC28950

大家好、

TI 是否有 UCC28950+LMG341X 的参考设计

我的客户有一个新项目、需要支持、谢谢。

条件:  

输入:180~425Vdc

输出:12V/1500W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们没有 同时采用 UCC28950和 LMG341x 的参考设计。 我们仍希望了解他们的项目、并 尽可能为他们提供支持。 我已通过电子邮件联系并邀请了我们团队的成员来提供支持。  

    此致!

    K·沃尔夫