This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:可调节电压输出

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222919/ucc256301-adjustable-voltage-output

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件:UCC25600

我需要设计一个最大电压为500W 50V 的电源、能够在17、34、50V 这三个级别上改变输出电压、以驱动具有不同功率和电流的电阻负载

是否可以使用该 IC 或 UCC25600仅实现更改反馈电阻值?

欢迎提出任何建议

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    您能告诉我您的电源的预期输入电压范围是多少?

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manikanta、380V-400Vdc、它们来自 PFC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将 UCC25640x LLC 控制器用于该应用。

    请参阅产品页面以获取数据表和设计计算器。

    UCC256404数据表、产品信息与支持| TI.com

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、对哪些 PFC IC 更适合有任何建议?同时考虑随着时间的推移、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不支持 PFC。 您需要为 PFC 相关问题创建不同的主题、以便相关的应用工程师为您提供帮助。

    此致

    马尼坎塔