This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:BQ24040充电配置文件问题

Guru**** 2506605 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223958/bq24040-bq24040-charging-profile-question

器件型号:BQ24040

您好、

客户想知道、是否可以通过外部配置将 BQ24040置于以下充电模式? 根据不同的温度、充电电流和充电电压会有所不同。

  1. 0~10°C:250mA (0.5C)、4.2V
  2. ~μ V 45°C:1A (2C)、4.2V
  3. ~μ V 60°C:250mA (0.5C)、4.1V

谢谢。

奥利弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver

    这需要一个外部电路来监测温度并控制 ISET 引脚以改变电流。  将需要 ISET 具有3级电流。  

    1. 0~10°C:250mA (0.5C),4.2V --在0°C 至10°C 之间,电流将降至500mA (50% Iset)。 则需要将 ISET 更改为250mA、
    2. 10~45°C:1A (2C),4.2V -- BQ24040的标准操作。  ISET 配置为1A
    3. 45~60°C:250mA (0.5C)、4.1V -- BQ24040将自动更改为4.1V,但 I ISET 将需要针对250mA 更改

    尽管可能、但这可能很困难。