This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5046:最小占空比不规则问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5046, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223785/lm5046-irregular-minimum-duty-cycle-problem

器件型号:LM5046
主题中讨论的其他器件: TL431

LM5046을 사용하여 300W 直流/直流 컨버터를 설계하고 테스트하고 있습니다。

무부하 및 경부하 조건에서 변압기의 최소 듀티 사이클(최소 출력 전압에서 부하가 없는 고전압 입력 또는 출력)에 도달하면 컨트롤러가 불규칙한 제어 펄스를 생성하여 기본에서 작은 교차 전도를 생성합니다。 풀 브리지 MOSFET이 수행합니다 μ A。 조건에서 컨트롤러는 일부 펄스를 중지하고 다른 펄스의 지속 시간은 정상 조건의 펄스 지속 시간보다 3~4배 더 깁니다。 컨트롤러는 지속적으로 무작위 재시작을 수행하는 것처럼 보이지만 SS 핀과 핀 REF는 항상 활성 상태를 유지합니다。 이상의 최소 부하를 적용하면 문제가 해결됩니다 μ A。

출력 정류기를 FET로 사용하고 있습니다 μ A。
문제를 해결하는 방법을 알려주시면 감사하겠습니다 μ A。
잘 지내세요 μ A……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chulho,

    由于 PWM 仅在轻负载或无负载期间是不规则的、并且您报告在添加小负载时是正常的、我怀疑此问题可能与反馈有关。 如果您使用的是光耦合器/TL431、能否检查光耦电流、TL431偏置电流和反馈? 还要检查电流检测。 如需进一步帮助、可随时发布波形和原理图。

    此致、

    史蒂夫