This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:精度注意事项

Guru**** 2545190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223264/bq76942-accuracy-considerations

器件型号:BQ76942

对于3mΩ 电阻器、如果我将 OCD 设置为46mV。 那么、典型的 OCD 为46/3-15.3A。

如果按照数据表中所示增加误差+-4mV、则 OCD 电流为14~16.6A。


1.我计算的正确吗? 此错误对客户而言是不可接受的。

2.电流校准是否可以提高 OCC/OCD 的性能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、


    [报价 userid="494703" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223264/bq76942-accuracy-considerations "]对于3mΩ 电阻器,如果我将 OCD 设置为46mV。 因此、典型的 OCD 为46/3-15.3A。[/引号]

    这是正确的想法。  

    如果添加数据表中显示的+-4mV 误差,则 OCD 电流将为14~16.6A。

    只要所用感测电阻的容差较低、就不会出现4mV 的误差。 此外、如果不超过检测电阻两端差分电压的绝对最大值(200mV)、则不应有4mV 的误差。

    一个问题(虽然不是真正的问题)是 将 OCD 阈值设置为非偶数值、并设置 OCD 延迟、而不 考虑3.3ms 单位阶跃。 请参阅以下内容、以获得最清晰的解释。



    如果您对为何使用 OCD1、OCD2和 OCD3感到困惑、请参阅 常见问题解答

    Unknown 说:
    当前校准能否提高 OCC/OCD 性能?  [/报价]

    电流校准始终很好、始终建议使用。 这肯定会对准确性有所帮助。


    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    但还有一个问题、我应该如何理解数据表中的误差? (设置=20mV~56mV、 最小-4mV、最大4mV)

    客户只需询问数据表中的此参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    最小值和最大值 是最坏情况。  在-40 C 至85 C 的温度范围内进行了测试。  

    请注意典型值未显示4mV。

    此致、
    何塞·库索