This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563208:不允许开关电流在器件下方流动

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563208, TPS565201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223750/tps563208-do-not-allow-switching-current-to-flow-under-the-device

器件型号:TPS563208
主题中讨论的其他器件: TPS565201

尊敬的团队:

我的客户想要购买 TPS563208并发送了以下问题:

数据表第17页的布局指南部分说明了"不允许开关电流在器件下方流动"。

提出这项建议的原因是什么?

是否会导致 EMI 问题? 或者它会干扰降压稳压器的稳定性? 或别的什么东西?

您能澄清一下这条评论吗?

此致、

近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIR!

    有可能会干扰器件的正常运行。 由于开关电流或开关节点具有高 di/dt 或 dv/dt 行为、因此如果器件靠近器件、很容易将噪声耦合到器件中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复!

    在我的当前布局中、放置在组件下方的开关电流(由布局限制引起)。
    测试过程中输出电压稳定、输出稳定性方面没有任何问题。

    恐怕我漏掉了一些东西、噪声耦合会有什么后果?
     (噪声耦合)是否会导致更多功率损耗? 效率更低? EMI 问题? 或者它只与降压转换器的稳定性有关?
    我正在尝试了解我的"不推荐"布局是否导致了一些问题、如果是、我如何识别/量化这些问题。

    再次感谢您、

    斯拉瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Slava!

    因为 SW 铜层和 IC 的内部电气节点之间存在寄生电容器。 如果将 SW 节点放置在器件下方、该寄生电容将很大、会有噪声电流 C*dU/dt 耦合到 IC 中并干扰其内部信号电平。

    否则会导致任何功率耗散或效率问题。

    您可以参阅 TPS565201的布局、它与 TPS563208引脚相同。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slvub70