This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24610:UCC24610、LM5155

Guru**** 2591880 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, UCC24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223471/ucc24610-ucc24610-lm5155

器件型号:UCC24610
主题中讨论的其他器件:LM5155

大家好、TI 团队、我正在为我的应用寻找一款同步 MOSFET  LM5155  的反激式转换器。

技术规格:
VOUT=5V、8A
开关频率:550KHz

我可以使用  UCC24610支持 作为 次级侧同步整流器控制器。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在查看您的主题、会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了数据表、发现驱动器在高达600kHz 的频率下工作、并针对4.5至5.5V 输出进行了优化。

    因此该器件应该能够在您的应用中正常工作。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Mike 的回复