This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:是否已通过更新固件将 BQ34Z100器件更新为 BQ34Z100-G1?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34Z100, BQ34Z100-R2, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220099/bq34z100-is-a-bq34z100-device-updated-to-bq34z100-g1-by-updating-firmware

器件型号:BQ34Z100
Thread 中讨论的其他器件:、、 BQSTUDIO

您好、专业。

我们尝试使用 BQ34Z100器件。 (不是 BQ34Z100-G1和 BQ34Z100-R2)

我在 E2E 论坛上找到以下信息。

e2e.ti.com/.../update-bq34z100-with-bq34z100-g1-new-firmware

如果我们使用 BQ34Z100-G1固件更新 BQ34Z100器件、该器件将是 BQ34Z100-G1?

如果器件更改为 BQ34Z100-G1,请参阅其数据表中的 BQ34Z100?   

其他信息

  • bqStudio 版本:1.3.101构建1
  • 尝试使用的固件版本:v2.01.00.25

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处提供 bq34z100-G1固件(将来的链接可能会保持不变) https://www.ti.com/tool/download/BQ34Z100-DEVICE-FW/0.16

    对固件进行编程后、您必须参考 bq34z100-G1 TRM 和数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shirish。

    感谢您的答复。

    更新固件后、我了解不参考 BQ34Z100数据表。 然后、我知道我应该参考 BQ34Z100-G1数据表。

    这样我们的问题就解决了。 bqStudio 上的某些显示项与 BQ34Z100不同、因为该器件更新为 BQ34Z100-G1。  

    例如、 低字节的电池组配置位7。 (BQ34Z100为 X10、但 BQ34Z100-G1为 RFACTSTEP)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QA 的人员介绍过这个问题。

    如果更新固件、则可能是 BQ34Z100-R2、具体取决于以下主题中所示的版本。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205861/bq34z100-r2-firmware-upgrade

    BQ34Z100、BQ34Z100-G1和 BQ34Z100-R2具有不同的设置、因此请仔细检查更新目标是什么。

    学习周期需要很长时间、如果设置错误、就浪费时间。

    谢谢。