This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5018:VLED 使用

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223736/lp5018-vled-usage

器件型号:LP5018

您好!

我是 Youssef Elbadri、他是尼罗大学研发部门(I-D 技术)的嵌入式系统工程师、尼罗大学是埃及和中东和北非地区领先的工程机构。 请大家访问我们的网站 www.nu.edu.eg/home-page。

我们的团队目前正在参与涉及集成 RGB LED 驱动器的项目、我们正在考虑使用您的解决方案(LP5018)。 在这方面、我们有兴趣获取有关 VLED 引脚利用率和 RIREF 计算的信息。

具体而言、我们想澄清一下 VLED 引脚是否有任何相关限制或它是否在确定 LED 电流方面起着作用。 我们观察到、VLED 似乎对针对特定 LED 电流选择 RIREF 没有帮助。

提前感谢您。

此致、
Youssef Elbadri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elbadri:

    很高兴听到您 的发言、希望您的项目运行良好!

    我注意到您想知道 VLED 引脚的功能、但我们的器件 LP5018没有此引脚、因此您想知道 VLED 电源的使用情况。

    因此、对于您的问题、VLED 不会影响输出电流、最大输出电流由 RIREF 决定。

    当您选择合适的 VLED 电压时、聆听是您需要关注的问题:

    -您选择的 LED 的正向电压(Vf)

    -饱和电压为您的应用条件:( VSAT )

    当您选择 VLED 电压时、请确保 VLED>。 Vf + VSAT

    此外、使用 RIREF 确定每个通道的最大输出电流、其值可通过以下公式计算:

    如果您对 TI 的 LED 驱动器有更多问题、请告诉我。

    谢谢!

    Br、

    伊夫·李