This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:最大电流

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222506/lm5146-q1-maximum-current

器件型号:LM5146-Q1

您好!  

我尝试使用 LM5146-Q1、在 TI 产品搜索中看到它的最大额定电流称为30A。  

在我的理解中、最大电流规格必须符合 FET 的电流规格、但我想知道您为什么对最大电流给出特定的数字。  

有什么原因吗?

我还尝试了计算 Excel 文件、功率损耗分析器图显示了负载电流超过20A 时的异常行为。

这是正常的吗?

  

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    实际上、20-30A 是 FET 功率损耗的限制、通常是 RDSON 和相应的 I^2*R 损耗。

    看起来您的高侧 FET 在20A 后会出现很大的功率损耗。 您可以尝试更低的 RDSON FET、但在某个时候、该问题仍然会发生。

    除非进行散热或冷却、否则您真的不希望每个 FET 上的损耗超过1或2W。

    大多数 Si FET 均具有40-50 C/W 的 RthetaJA、因此对于每瓦功率损耗、您将会看到40°C 的温升。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细回答! 它对我们帮助很大。