This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IDE 生成 dll BQ79600EVM

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219237/ide-generate-dll-bq79600evm

器件型号:BQ79600EVM

IDE 是否 可以  生成一个 dll 并将其集成到测试系统中

硬件与 BQ79600EVM、USB2ANY 相关、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui:

    我给您发送了一条消息。 我们没有 IDE dll、但我们有一些用 C#编写的示例源代码、可以根据需要共享。

    此致、

    Viktor。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viktor、

    正如我给你写的,当我调试到这个步骤" u2a.SuppressSplash(1);" ,程序代码没有响应, 没有错误,

    我确定源代码和 DLL 正常,因为我可以 从 \bin\x86\Debug 执行 BQ7961x_ExampleGUI.exe  

    但当我调试代码或发布代码时,新的  BQ7961x_ExampleGUI.exe 可以运行,只是因为当转到" u2a.SuppressSplash(1);"步骤时,它没有响应。

    My OS:win11 , software: vs express 2017 for windows Desktop

    您能给我一些  关于如何调试这个演示的建议吗?

    我‘ve 太多的时间,我认为一个特定的设置可以解决这个问题,但我找不到它