This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:-2型号自动重启功能未按预期工作

Guru**** 2766255 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069, TPS2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222441/lm5069--2-variant-auto-restart-functionality-not-working-as-expected

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件: TPS2662

您好!

我们将在您的新设计中使用 LM5069MM-2/NOPB。 一旦故障条件消除、-2型号应具有自动重启功能。  

在我的设计中、LM5069用于在 LM5069输出下游的短路情况下进行电流限制/短路切断。 设计电路时、我使用了 TI 提供的计算器来计算元件值。 我将其设计为 在 大于200mA 的输出电流时切断输出。 典型工作电压为~55-60V。 此短路切断功能在下游短路(或漏电流超过~200 -220mA)的情况下切断输出方面非常有效。 但是、我期望过流/短路情况消除后、它应该会重新启动、而无需 完全断开负载。

例如、我正在使用配置为 CC (恒定电流)模式的电子负载测试电路。 当我将电流增加到200mA 时、LM5069会按预期关闭输出。

此时、我开始降低电子负载的恒定电流设置、并期望器件在电流消耗设置为150mA 后再次启动(延迟7-8秒后)。 相反、它将保持在故障模式。 即使我将电子负载的 CC 设置降低到10mA、它也会保持在故障模式。 仅当我完全移除负载后、器件才会再次重新启动。 这是它应该如何工作吗? 在我的用例150mA 中、负载<MOSFET -200mA 不是故障情况、我的预期是、一旦负载降至低于、器件将再次开启 MOSFET。 原理图作为附件。

请告知预期的行为是什么、以及如何才能获得所需的行为。

此致、
萨德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saad、

    欢迎使用 E2E  

    一旦故障消除、该器件应该能够恢复输出。

    您能否共享设计计算器和过载测试波形(输出电压、门、计时器、输出电流)以供查看。

    如果您移除电子负载,输出是否恢复?

    您能用10nF 定时器电容器测试吗? 1uF 相对较大、我想检查这是否是原因  

    此致  

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saad、

    您是否有机会 捕获 过载测试波形  (输出电压、门、计时器、输出电流) ?

    此致  

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、  

    我还没有能够得到所有的信息,你还因为一些公众假期在这一目的。  

    您能否分享设计计算器和过载测试波形(输出电压、栅极电流、计时器和输出电流)供审核。

    请参阅随附的设计计算器、我可以在设计完成时从中找到该计算器。

     e2e.ti.com/.../Copy-of-LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C.xlsx

    输出是否恢复,如果删除了电子负载,?

    可以。 如果我移除电子负载、关闭负载、或将负载电流设置为0、则输出会恢复。 另一方面、即使负载很小(例如10mA)、输出也不会恢复。  

    您能用10nF 计时器电容器测试吗? 1uF 相对较大、我想检查这是不是原因 [/报价]

    我在星期五快速进行了测试。 更改为10nF (0.01uF)后、器件甚至不会启动、即使在无负载的情况下也是如此。  

    您能否分享设计计算器和过载测试波形(输出电压、栅极电流、计时器和输出电流)供审核。

    本周我将尝试获取波形。 是附带1uF 计时器电容器还是10uF 计时器电容器?

    此致、
    萨德

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saad、

    您需要增大功率限制值、以便从负载的150mA 开始。

    PLIM > Vinmax * 150mA *1.25

    其中1.25将25%的裕度用于解决 PLIM 和负载变化中的不准确问题。

    使用现有的 MOSFET、您只能从100mA 负载开始。 请参阅随附的设计表

    e2e.ti.com/.../2768.Copy-of-LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C.xlsx

    请尝试使用设计计算器中的值。

    您可以选择 TPS2662等集成式解决方案、在这些解决方案中我们不会遇到任何 FET 相关的难题、并可以降低设计复杂性。

    此致、

    勒凯什