This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:对器件类型的控制命令的响应

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221715/bq27542evm-response-to-control-command-for-device-type

器件型号:BQ27542EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我在定制电路板上使用 BQ27542。 我正在尝试通过 I2C 端口从芯片访问器件类型。 我看到我得到的是0x009C、而不是0x0542。 您能否仔细阅读随附的波形、让我知道哪里出了问题。

谢谢。

普拉德普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!

    您是否使用了 bqStudio 高级通信选项卡进行过尝试?

    "Commands"选项卡上有一个按钮、用于显示已发送和已接收的命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shirish。 问题已解决。 实际上、发送的子命令要求先是 MSB、然后是 LSB。 因此、对于0x0001、先输入0x01、然后是0x00。 我发送的是0x00和0x01、这导致了问题。