This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:模拟+ PWM 调光

Guru**** 2526560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223332/lm3409-analog-pwm-dimming

器件型号:LM3409

大家好!

在恒流 LED 驱动器应用中、我想使用 EN 引脚以及使用 IADJ 进行 PWM 调光(~20kHz)、以便:

a)为不同的灯具(某些需要300 mA、其他需要750 mA 等)设置电流限制。

b)在某些情况下在低端进行模拟调光、以避免低占空比。

本质上、我希望尽可能通过单个硬件设计实现最大的灵活性。

我已根据9.2.1中的数据表"用于10个 LED 的 EN 引脚 PWM 调光应用"示例构建了以下电路、但 Rsns 为200m Ω 时除外、我认为这在我看来是个简单的错误。 我看到芯片似乎一直在开、但无法通过以下方式让它关闭输出:

a)将 IADJ 引脚接地。

b) EN 引脚接地。

C)将各种 PWM 占空比发送到 EN 也不会产生影响。

我测量的是24V 输入、22.7v 输出、对一个 LED 灯串大约1.7A。

电路有什么明显的问题、或者我对芯片功能的理解有什么不对?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已经将 ZXMP7A17KTC 源极和漏极反向。  

    此致、  

    晓光  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、哇、真是愚蠢、非常感谢。