This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84:TPS7A84:FB 在 VIN 断电时出现过冲和下冲

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220894/tps7a84-tps7a84-fb-have-a-overshoot-and-undershoot-when-vin-power-off

器件型号:TPS7A84
主题中讨论的其他器件:测试2

大家好、

我是 FAE Jayden、我的客户使用 TPS7A8401、这里有一个故障需要帮助确认:

应用: 3.6V 输入电压~3.3V 输出电压,通过外部 FB 电阻调节输出电压;当输入电压关闭时,输出 电压会降低,同样 FB 会出现压降和过冲,并且 PG 信号也会有电压。

因此、我想问 FB 电压过冲和下冲的根本原因是什么?

BRS

杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    我不清楚此示波器图中发生了什么。 您说 VIN 已断电、但 VIN 未包含在图中。 EN 为何会缓慢下降? 看起来所有信号都缓慢下降。 器件是否已开启、然后输入是否被移除? 事实上、您希望通过切换电阻器来更改输出、这是否与您尝试展示的问题相关? 我需要更多信息来查看它。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS7A8401-FB-issues.pptx

    您好、Nick。

    感谢您的答复、很抱歉回复延迟。 我已经咨询过 ZTE、并 在随附的幻灯片中展示了 BOM、并具体描述了问题。 如果有任何问题、请告知我。 谢谢。

    期待您的回复。

    BRS  

    杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    客户似乎不了解 LDO 的基础知识。 当它们使 VIN 低于 VOUT 时、器件处于压降状态并且无法调节。 因此、只要 VIN 在这种情况下发生变化、VOUT 就会随之变化。 在他们显示的每个测试中都会发生这种情况。 此外、我根据他们汲取的反馈电阻器计算出5.3V 的设定输出电压、因此无论如何器件都处于压降状态。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  

    感谢您的回复。 它们使用 TPS7A8401A、因此 Vref = 0.5V、 使用反馈 电阻器后的目标输出电压为3.3V。 但在本例中、它确实位于电压差中、无法进行调节。  

    我对测试3还有疑问。  当 VIN 有压降时、为什么 FB 先增大、然后减小?  当 FB 电压升高时、PG 信号不会立即被拉高、但似乎有延迟? 非常感谢。

    BRS

    杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    我明白了。 在我看来、VOUT 在返回之前实际上上升了一点、因此这在我看来是一致的。 我不知道为什么 FB 电压尖峰会高于 VOUT、但我认为这不值得太多考虑、因为这是器件在压降状态下运行。  

    至于 PG 问题、PG 存在某种传播延迟、因此并不立即生效也就不足为奇了。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    谢谢。  我认为 Cff =10nF 的影响可能会导致 FB 电压高于 VOUT 电压。

    似乎  PG 在 test1和 test2中没有传播延迟。

    BRS

    杰登