This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62745:启用以获得3.3V 的输出电压

Guru**** 1812430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215807/tps62745-enable-to-get-3-3vout

器件型号:TPS62745

您好!

请您查看随附的原理图。

当前设计不一致、在某些电路板上的工作电压值相同、在其他电路板上则不一致。

Vin 的典型值为5.7V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anurag、

    原理图看起来很好。 此问题可能是由布局或加载导致的。

    您在此处显示的波形是正常的电路板还是问题电路板?

    如果可能、请从问题板获取 SW VIN EN 的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anurag、

    我会在长时间没有反馈的情况下关闭这个帖子。 如果您需要进一步的支持、请进行回复、此帖子将再次开放。