This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:12S3P LiFePO4电池组上的电池平衡

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223152/bq78350-r1a-cell-balance-on-12s3p-lifepo4-pack

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:BQ78350

。  循环中显示电池平衡开始收敛、但在连续的充电 周期中、平衡会发散。

 

该应用是使用 LiFePO4电池的12S3P 电池组。 充电电压为42V (每节3.5V 以限制其进入 COV)。   600 mA 为收尾时的充电电流为10A。

 

平衡电阻器为10 Ω、因此平衡电流为350 mA。

 

随附了充电和放电循环的摘要以及两个 CHG/DSG 日志。  。

 

电芯平衡配置

电池平衡阈值

3400

mV

电芯平衡配置

"Cell Balance"窗口

20

mV

电芯平衡配置

Cell Balance 最小值

20

mV

电芯平衡配置

电池平衡间隔

2

s

 

由于平衡时间有限、EE 选择了异常短的间隔。 但是,日志文件似乎没有指明问题所在。

 

我们没有获得 应用手册 SLUUC76中图形所示的与 Cell Balance Interval 相关的行为。 它显示仅在"Cell Balance Interval"期间进行电池平衡。 我们的日志数据(1秒扫描)显示了 CB 标志、在某些情况下、它的运行时间比编程的2秒运行时间长得多且没有中断。  或许中断时间太短、无法捕获。

 

为周期3随附的日志文件记录了"运行状态"、"电芯电压和不平衡 "中的 CB 标志、当任何电芯电压大于电 芯平衡阈值时的列、不平衡是否大于最小值、以及所有电芯是否大于阈值。  

 e2e.ti.com/.../GG_5F00_rev5_5F00_pfrom_5F00_pack_5F00_9.gg.csve2e.ti.com/.../SUMMARY-OF-CYCLE-TESTS.xlsxe2e.ti.com/.../2304009-Cycle_2800_3_2900_-CHG_5F00_DSG--COPY-FOR-ANALYSIS-homew.xlsxe2e.ti.com/.../2304009-Cycle_2800_5_2900_-CHG_5F00_DSG.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lon、您好!

    感谢您提供摘要。 我们将尝试逐一进行响应、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lon、您好!

    循环显示电池平衡开始收敛 ,但在连续充电周期中,平衡分散。

    请解释"分歧"是什么意思。 这个消息对我来说不清楚。

    Unknown 说:
    我们没有得到 应用手册 SLUUC76
    图形中指示的与电池平衡间隔相关的行为

    您不应查看 SLUUC76中的电池平衡算法。 您应该查看  SLVA155

    请 参阅下文了解电池平衡的工作原理



     Cell Balance Interval 的设置中太快、由于 BQ78350会检查上图中的条件1和2、因此这可能有点过于冗长。 将此值更改为20s、看看它是否有用。  更新速度过快会增加处理负载、因此会降低电池电子器件的功耗、而不会提高性能。  

    注: 调整后的电池平衡阈值将在每个充电周期开始时复位。 请尝试在充电时自动导出您的 gg 文件、看看是否  电池平衡阈值  是绝对最大值。

    我在 周期3注释中的操作状态 A 寄存器中没有看到设置的 CB 标志。  

    请分享您的原理图 以检查滤波器电阻值。 这些电阻器的值应为1k 欧姆。

    之前分享的 SLVA155 I 还展示了平衡过程和常见故障排除。  

    参考 SLVA155、请参见下方


    希望所有这些信息都很有用。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    非常感谢快速的回复。    

    我已经阅读了 TRM 中的应用手册和说明。 这并没有完全解释如何解释 Interval 设置的重要性,但因为初始值比我们在最后几天用20秒测试的默认值快得多。 到目前为止、Cell Balance 的工作原理是将间隔更改为20秒。  由于我不确定这一改变是它起作用的原因,我 对 你的反应感到非常放心。   

    我们的滤波电阻器为1K。  

    在勾选已解决问题的框前、希望再多运行几个周期、但到目前为止还是不错的。  

    再次感谢、