This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:TPS7A8300RGRR

Guru**** 2537860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223413/tps7a8300-tps7a8300rgrr

器件型号:TPS7A8300

您好!

我想知道下面给出的设计是否可以在 LDO (TPS7A8300RGRR)中用于 产生所需的 输出电压。

功能:-

1.输入电压= 6.3V

2.输出电压= 5V

3.最大电流= 1.5A

功能:-

1.输入电压= 6.3V

输出电压= 3.3V

3.最大电流= 1A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图1:

    无源器件经过适当的连接和尺寸、原理图会正常工作。

    原理图2:

    同样、原理图看起来也不错。

    唯一的问题是功率耗散。 在非室温下运行时通过器件推入3W、器件可能会开始进入循环进入和退出热关断的状态。 围绕这些情况设计 PCB 将有助于缓解这些问题。

    此致、

    约翰