This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84:VFB 精度

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV767

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222798/tps7a84-vfb-accuracy

器件型号:TPS7A84
主题中讨论的其他器件:TLV767

您好!

您能帮助分享反馈电压的精度吗? 谢谢。

扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    反馈电压连接到内部误差放大器。 这是器件的输入引脚、因此其上的实际电压取决于其所在的系统。 在该引脚上没有强制的驱动力。 不过、预期值为0.8、因为该器件会尝试根据其调节值将 FB 电压调节到0.8V。 要估算该值的精度、您可以利用 输出精度作为器件强制 FB 引脚调节到的近似值。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John:  

    谢谢、我想我需要以另一种方式提出我的问题。

    内部基准的精度有多高? 以下是 TLV767的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    是的、这在某种程度上是我通过使用 VOUT 精度来估算基准精度所获得的结果。 我们没有为该器件规定内部精度规格、但规定该器件的精度内置在我们规定的 VOUT 精度测量中。 除了温度运行外、此测量中还内置了线路和负载调节功能。

    此致、

    约翰