This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410-Q1:更换医疗产品的替换器件后、需要分析您的输入。

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223555/lmr50410-q1-switching-with-a-replacement-part-for-medical-product-need-your-inputs-on-analysis

器件型号:LMR50410-Q1

您好!  

我们有一项设计是2021年创建的、作为一种医疗产品、我们必须经过所有测试和审批、完成这些项目需要我们花一些时间。 现在、我们想构建其中一些产品、但我们对  LMR50410YQDBVRQ1器件进行了简要介绍。  

我购买了直接替代的 LMR50410YFQDBVRQ1并对其进行了测试。 我知道当 FPWM 和 PWM 发生变化时、在较低负载下效率会有所不同。 我想、在对电路板的空闲模式进行测试时、我注意到 了这一点、在这种模式下 使用 LMR50410YQDBVRQ1时、电流为21mA、而使用 LMR50410YFQDBVRQ1时、电流为26mA。 这种差异是由于在较低电流下效率较低所致。 这很好。  

但是、使用 LMR50410YFQDBVRQ1代替 EMC 或 EMI 是否会产生任何后果、与 LMR50410YQDBVRQ1相比、该器件是否会产生更多的噪声。

EMC 测试对我们来说是一项艰巨的任务、并且随附了大量文档。 我们希望确保我们可以将其用作降压式器件 、但无需进行太多测试。  

我们在2个不同位置使用此器件。 U2在导通后为器件供电、并在24V 输入电压下测量电流。 U18用于阀门。

请提供您 对此的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhaya、

    遗憾的是、您将需要重新执行测试、因为在 PFM 轻负载运行时、开关频率将会跳变、而在 FPWM 下、开关频率将保持恒定、无论负载如何都是如此。 这样、您可能只需要进行足够的测试、以弄清如何调整输入滤波器来满足 EMI 规格。

    此致、

    理查德