This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:DFETOFF/CFETOFF 高电平时 DSG/CHG 处于睡眠状态

Guru**** 2553440 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223478/bq76942-status-of-dsg-chg-in-sleep-when-dfetoff-cfetoff-high

器件型号:BQ76942

正如标题所示,

在 BQ76942上、CFETOFF/DFETOFF 引脚状态是否适用、并在 BQ 处于 SLEEP 模式时使 DSG 和 CHG FET 均关断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Predrag、

    当 CFETOFF  和 DFETOFF 引脚置位时、CFETOFF 和 DFETOFF 只会分别禁用 CHG 和 DSG FET。

    您是否要询问睡眠模式、因为您要在睡眠模式下使用此功能? 是的、 CFETOFF 和 DFETOFF 可以在 SLEEP 模式下驱动为高电平、因为 LDO 在 SLEEP 模式下处于开启状态。 这是可能的。  

    此致、
    何塞·库索