This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030:了解应用报告 SLUA844B

Guru**** 1783340 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223435/lmr14030-understanding-the-application-report-slua844b

器件型号:LMR14030

团队、您好!

我将介绍应用报告 SLUA844B。  

对于所讨论的"热特性参数"主题、我有几个问题。 我想对这份报告提出一个问题、但论坛要求提供器件型号、因此我输入的样片被认为是 LMR14030。

在本文件第7页中 、给出了:

"现在有两个常见的热特性参数:结至封装顶部时为 ΨJT、结至 PCB 时为 ΨJB。 ΨJT μ A 更常被使用、因为:

•测量外壳顶部温度更为方便。

•  a) SMD 芯片主要通过 PCB 进行散热、只有少量热量流向顶部。

   B)结至顶部的温差通常小于到 PCB 的结温。

   C)换句话说、ΨJT 小于 ΨJB μ F、因此使用 ΨJT 参数获得的误差相对较小。 表1显示了快速摘要数据。"

RθJC (顶部) -->结至外壳(顶部)热阻

RθJB -->结至电路板热阻

ΔTjT -->结至顶部温差。

ΔTjB -->结至电路板温差。

我完全同意(a)点、这是因为、 RθJB Δ V < RθJC (top)、到电路板的热量比到顶部外壳的热量多。

我不  ΔTjB ΔTjT (b)、ΔTjT 是电路板(B)将比外壳顶部(T)热得多(这是由于热阻)、因此 m Ω 应大于 m Ω(ΔTjB m Ω> m Ω)。

我知道 封装最高温度的变化,从 Tj = Tamb(Ploss = 0)到 Tj = Tjmax (Ploss = Pmaxloss )将会更小,但如何将点(c)显示为从点(b)推导出来?

我知道这个问题比 TI 部分更与 JEDEC 标准有关、但任何澄清将会有很大帮助。 谢谢。

提前感谢。 如果这不是合适的主题、请将其转发给问题团队。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 B 点、结点不在电路板的同一位置、因为热量通过裸片附接焊盘散发。 如果热量向 PCB 而不是向 IC 顶部散发、则结到外壳的温差不会那么大。

    点 c 由点 b 得出。查看参数 ψ、即(目标结点与目标表面之间的)温差与总耗散功率的比值。  ψ 结至电路板顶部的温差较小、则 Δ T 应较小。  

    此致、

    理查德