This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C1-Q1:PSpice 仿真 TINA 或其他

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSF12C1, TPSF12C1-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222520/tpsf12c1-q1-pspice-simulation-tina-or-others

器件型号:TPSF12C1-Q1
主题中讨论的其他器件:TPSF12C1

尊敬的 TI 支持部门:

对于 TPSF12C1 PSIPCE 模型、有一个问题。 此 PSIPCE TPSF12C1-Q1.LIB 能否与 TINA 或 LTSPICE 等其他 SPICE 仿真工具配合使用? 或者它是否由于封装而受到限制?

谢谢

托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    如果要将其移植到 LTSPICE、则需要针对未加密的模型获得 NDA 以用于其他 SPICE 仿真器。  

    谢谢。

    理查德   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    我们还提供 SIMPLIS 模型和 Excel 快速入门计算器、以帮助进行设计。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richatd,您好,Tim

    感谢您的反馈、正如我所理解的、simplis 模型可以在完整版中使用 simetrix/样本。 我们没有一个,我们使用 Powesys 和 LTspice 的电力电子产品。

    我们可以按照 Richard 的建议执行 NDA 吗、这听起来 Excel 快速入门为我提供了一个很好的解决方案。

    谢谢

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我建议与当地的 TI FAE 联系。 我们通常不提供未加密模型或 LTSPICE 支持。 产品文件夹中提供了快速入门计算器。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tim Sure、我试着与 FAE 联系。

    谢谢

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Thomas。