This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:原理图审阅

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223509/tps51200-schematic-review

器件型号:TPS51200

请查看随附的原理图。

e2e.ti.com/.../TI-0p6V.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rolf:

    需要注意的几点:

    • Vin:如果您不打算讨论 VPP 产生的过多噪声、尽管这里确实有铁氧体磁珠、那么最好将10uF 电容换成4.7uF、除非您愿意这样做。
    • EN:请确保其达到所需的正确逻辑电平。 如果您将其与 VIN/VIN 源同时连接到 VPP、建议在此处放置一个电阻器、以确保 EN 低于 VIN、并将 EN 从该源分离、以便在将来需要进行调试时手动启动 EN。 由于我无法看到 VTT1_EN 的位置、可能已经发生了这种情况、或者这已经完成、并且可能没有问题。
    • VOSNS:请考虑在此处添加一个0欧姆的电阻器。 如果未来需要进行调试以及需要 RC 滤波器、这将会有所帮助。 此外、如果您预计 PCB 上的布线很长、请考虑在这里到接地之间添加一个未填充的电容器空间、如果需要 RC 滤波器、则可以轻松地填充此空间。 如果原来没有必要使用、则可以从最终设计中删除它们。  

    否则、原理图看起来很好! 在进行布局时、请考虑 此处链接的数据表第10.1页上的以下指南

    谢谢。
    字段