This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 器件型号、以展示电源的斜坡速率变化

Guru**** 2965700 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV803EA29EVM, TLV803E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222465/part-number-to-demonstrate-the-ramp-rate-changes-of-power-supply

主题中讨论的其他器件:TLV803EA29EVM、 TLV803E

您好!  

我们正在寻找一种检测电源斜升速率变化的解决方案。  

我们的电源能够以不同的斜升速率生成输出电压。 下面我们将在电路板上演示此行为。 我们遇到了 可用作 POR 的 TLV803EA29EVM。

您能不能告诉我们具有微控制器和 POR IC 或包含 POR 的单个 IC 的评估板的器件型号。 因此、我们可以演示缓慢斜升速率时的电路板行为、并在提供较快斜升速率时进行变化。

如有更多信息、请告诉我。

谢谢。

Kiran. A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    遗憾的是、我们没有单个具有 TLV803E 和 MCU 的 EVM。  

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    感谢您的答复。

    当然可以、如果 TLV803E 不存在、则可以。 您能建议任何在 MCU 内具有内置 POR 的评估板吗?

    OUT 的最终目标是演示电力线上的斜升速率变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    您是否需要简单的 MCU 开发板。 我们有 MSP430 https://www.ti.com/tool/MSP-EXP430G2ET。

    如果这不是您要找的内容、请告诉我。

    杰西   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    我们需要任何具有上电复位功能或类似功能的评估板(MCU/DSP/FPGA)、在这些功能中我们可以演示输入电压缓慢斜升速率的影响。

    如有更多信息、请告诉我。

    谢谢。

    Kiran. A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    那么这里呢。  https://www.ti.com/product/TMS320F280049C 

    杰西