This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51430:关于轻负载模式的 TI's 电流模式问题

Guru**** 2814315 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51430, LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217836/lmr51430-ti-s-current-mode-with-light-load-mode-question

器件型号:LMR51430
主题中讨论的其他器件: LM5164

大家好、

能否知道转换器采用轻负载模式 时的电流模式是否支持反相 输出?例如 LMR514x0、LMQ664x0。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的郭先生:

    LMR51430具有 FPWM 版本(LMR51430XFDDCR /LMR51430YFDDCR)。 该版本允许电感器电流在轻负载情况下反转其正常方向。

    LMQ664x0还具有类似的 FPWM 版本 (LMR66430MB3RXBR)。

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    那么、  在轻负载中反转其正常方向会受到反相输出的影响吗? 为什么 E2E 有一篇文章讨论了 LM5164的反相输出(轻负载模式控制)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的郭先生:

    轻负载时反转其正常方向不影响反相输出。

    LM5164是一种 COT 控制器件、 在高负载或轻负载下、它还可以支持反相输出。

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    感谢您一直以来对我的支持、还有进一步的问题:您能否帮助确认电源和电力负载的连接点是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的郭先生:

    这种联系没有问题。

    谢谢

    科林