This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5100B:LM5100B -拉电流/峰值电流

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5100B, UCC27288EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223010/lm5100b-lm5100b---source-peak-current

器件型号:LM5100B
主题中讨论的其他器件: UCC27288EVM

你(们)好!

我认为数据表(第10页)中的曲线恰好相反。 图4 应该是拉电流与输出电压间的关系、 图5 应该是灌电流与输出电压间的关系。

此外、如果两个驱动器都同相驱动负载(例如大电容)、峰值电流是否可以达到4A?

此致、

LM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LM:

    感谢您与我们联系! 感谢您对数据表数据表中的反馈。 查看这些图时、您可以将输出电压视为每个 FET 上的电压。 当 Vin = 12V 且栅极电压仍为0V 时、源极电流将达到最大值。 当栅极电压上升到12V 并且 FET 上总共有0V 时、源极电流将处于最小值。

    LM5100B 的额定峰值输出电流为2A:

     

    如果您认为需要4A 电流、那么像 UCC27211A 这样的半桥驱动器 可能更适合此应用。

    此致!

    亚历克斯·韦弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我明白了、非常感谢您的讲解!

     如果可以的话、我还有几个问题。

    1.  此栅极驱动器 LM5100B 的电源是否需要能够 提供 2A 连续电流/峰值电流? 我的 VDD 为12V。

    我注意到一些开发板如  UCC27288EVM (具有2.5A 峰值拉电流和3.5A 峰值灌电流的驱动器)具有电流限制为0.05A 的 PSU。这是为什么?

    2. 此外、您建议作为自举二极管使用哪种器件、并满足以下要求:

    自举电阻器峰值电流:IBpk = 12V - 0.6V/2.2 Ω= 5.18A

    Boostrap 配置电阻器平均电流:IBavg:33nC x 100kHz = 33 mA

    我已经查看了应用手册中的推荐选项 SNVA083 和开发板设计、似乎可以看到 平均正向电流为 1A  补偿器。 我担心5.18A 的启动电阻器的峰值电流。是否有经验法则能让浪涌电流安全地覆盖该电流?

    此致、

    LM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LM:

    否、电源不需要能够提供2A CTS。 峰值。 我们预计栅极驱动器消耗的静态电流小于1mA、在500kHz 且 VDD = 12V 时的工作电流高达3mA:

    我认为您提到的 UCC27288EVM 具有0.05A 的电流限制、有助于防止损坏驱动器或电源开关。 如果达到此电流限值、我们可能希望在驱动器损坏之前发现电路中存在短路或其他故障。

    启动电阻器是否要求为2.2欧姆? 您需要选择增大启动电阻器的大小以增大开关损耗、还是选择能够处理预期峰值电流的更大启动二极管。 您提到的应用手册(SNVA083)在第6页中列出了几个可以帮助您进行选择的快速恢复二极管。

    此致!

    亚历克斯·韦弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!