This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:热关断问题和奇怪行为

Guru**** 2529670 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221692/tps92200-issue-with-thermal-shutdown-and-strange-behaviour

器件型号:TPS92200

大家好!

我已经实现了一个项目、在24V 电压下以1.5A 的电流驱动4个 LED (使用 TPS92200D2DDCR (SOT23-6封装)。  

我已经安装了6块 PCB、并开始测试电路板:过了一段时间、有些电路板出现故障。 发生短路并烧毁 TPS92200D2DDCRTPS92200D2DDCRtps

当启动驱动 LED 时、电路板会变得非常热(我知道我们需要一个散热器来消散)、但我不在乎这一点、因为 IC 的热关断系统。 我只想检查系统的行为、而无需担心温度、因为我知道会发生热关断。

我已经检查波形以确定是否有错误、或许我们可以超过绝对额定值、但我没有发现任何问题。  

DIM 引脚由一个2.2K 电阻器和一个3V3的齐纳二极管驱动、因此 IC 始终开启、必须向 LED 提供1.5A。 DIM 引脚的波形显示此引脚上没有超过3V 的电压。

这是项目的原理图。

我所做的测试是使用最高2A 的电源执行的。 在测试期间、我已经注意到用于为 LED 供电的电流大约为0.75A、而不是1.5A。 正如我预期的那样、FB 引脚为100mV、而 VLed 大约为15V。  

我们是否会因为电源电流限制达到2A 而未达到1.5A?

感谢您的宝贵时间与帮助!

罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    请注意、您使用的 LED 的最大电流为1.4A。

    请使用较大的感应电阻器将 LED 电流设置为大约1A、并检查您是否获得预期的结果。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师你好!

    感谢您的答复。

    我知道 LED 的最大连续电流为1.4。 但在这个应用中的使用大约是5ms 关闭45ms、使用频率为20Hz、所以我们认为在这个条件下、以大约1.45A 的电流驱动 LED 没有问题。

    我的疑问是、 如果我们使用很长一段时间的电路板、热关断不会采取任何措施。

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    1. 您是说电路板一开始运行良好、然后过一段时间就失败了吗?
    2. 如何完成45ms 关闭函数的5ms?
    3. 在 哪些引脚之间、短路发生在何处?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师你好!

    1. 是的、电路板运行良好、一段时间之后它就会出现故障
    2. 电路板由 外部电源提供24V 电压
    3. 我仅检查了两个电路板和两个 IC、所有引脚都短接地

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roberto、  

    我们的中国专家将于本周休假。  请预计响应会延迟。

    此致、

    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    感谢您的耐心等待。

    • 因此、您的意思是每5ms/45ms 开启/关闭一次外部电源。 对吧?
    • LED 和 LED 驱动器是否位于同一 PCB 上? 在同一侧? 还是在相反的一侧? 您能向我展示一下 PCB 布局吗?
    •  
      Unknown 说:
      我已经检查了波形以确定是否有错误、或许我们可以超过绝对评级、但我没有发现任何错误。  [/报价]您是否在上电/断电期间测量了每个引脚、以查看是否存在过压情况?

      Br、

      周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师你好!

    • 我没有以这种方式使用电路板、因为我的客户在使用电路板、电压为5ms/45ms。 我在测试过程中使用了24V 2A 的电源。 客户使用5ms/45ms 测试了电路板、未发现问题。
    • PCB 非常小、所有组件均位于同一侧、

    • 我已经检查了每个引脚、唯一的怀疑是一开始电容器短路:很短的时间内出现非常高的电流会导致 Vin 引脚上出现过冲。

    可以看到、过冲是在 IC 开始时发生的、此时它还没有开始切换。 在第二个基准时为2ms 的图中、这并不明显。

    我想 DIM 引脚可能会有问题、但这里的波形我们可以看到始终处于3V3。

    谢谢!

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    • 您只需打开 24V/2A 电源、而无需外部 DIM 输入。 该板一开始就能很好地工作。 然后过一段时间它就会失败。
    • 在  没有外部 DIM 输入的5ms/45ms 开/关 VIN 情况下、您的客户不会看到此类故障。

    上述理解是否正确?

    我也怀疑 DIM 引脚。 您能否将 DIM 引脚连接到设置为恒定3.3V 的另一个电源、并且 D2和 R1均未安装在 PCB 上、然后重新进行测试?

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师你好!

    是的、您写入的内容是正确的:DIM 输入从 D2-R1获得、并且在 IC 开始开关之前处于3V3。

    我可以做测试、您的意思是、可能不会在接下来的几个小时内完成。  

    但是、我想请您总结一下:

    • 我要将 DIM 引脚直接连接到另一个3.3V 电源
    • 我将移除 D2和 R1、
    • 在今天的演示中、我将为独立电源
    • 您希望我必须测试什么? 是否要测试 IC 是否进入热关断状态?

    顺便说一下、DIM 引脚上有什么可疑之处? 绝对最大额定值被重新设定。

    非常感谢

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    • 我要将 DIM 引脚直接连接到另一个3.3V 电源
    • 我将移除 D2和 R1、
    • 在今天的演示中、我将为独立电源
    [/报价]
    • 您是对的。 您只需遵循所述内容、然后查看 IC 是否进入热关断状态或仍然出现故障。
    • 我只想检查这是由您提到的某些过载情况还是实际的 IC TSD 故障引起的。
    • 对于发生故障的 PCB、您能否检查齐纳二极管 D2是完好无损还是损坏?
    • 我的一个假设如下所示:
      • TPS92200的热关断温度 通常为165 °C。
      • 当电路板温度上升到155 °C 等高温时 、齐纳二极管会先发生故障。
      • 然后、可以通过2.2k Ω 电阻器 R1将24V 高电压直接施加到 DIM 引脚。 (DIM 引脚的绝对最大额定值为7V MAX)
      • 这可能会导致一些问题。

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师你好!

    损坏的 PCB 节省了齐纳二极管。 这是我首先检查的东西,因为我认为和你一样。

    我测试一个移除齐纳二极管和电阻器的 PCB。 热关断似乎工作正常!!!!

    在此视频中您可以看到、PCB 会 按我的预期开启和关闭!

    所以我认为齐纳二极管 在 PCB 发热时不会损坏、但出于某些原因、有时它不会调节3V3 (由于电阻器??) 24V 用于 DIM 引脚。

    e2e.ti.com/.../VID_2D00_20230504_2D00_WA0009.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    • 因此此时、TSD 在恒定导通和5ms/45ms 条件下都能正常工作。 对吧?
    • 齐纳二极管看起来会降额但没有损坏。 您可以咨询齐纳二极管的制造商、了解其在过热情况下的行为。

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师你好!

    • 此时、如果我不使用齐纳/电阻器、TSD 会在恒定导通条件下正常工作。 在 5ms/45ms 内不会发生过热、因此永远不会发生。
    • 可能是功率降额附近的电阻。 我将做一个实验、在该实验中、我将使用一个具有相同值的大电阻器(THD)来观察会发生什么以及 IC 是否会发生故障。

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    明白了。 如果有我需要的帮助、请告诉我。

    此致、

    周老师