This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63036:TPS63036YFG

Guru**** 2501955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221094/tps63036-tps63036yfg

器件型号:TPS63036

您好、TI 团队、您能请查看我的一个新项目中的附加电源部分吗?

e2e.ti.com/.../TPS63036YFG.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Govind:

    Vin 是否固定为5V? 或者、我可以知道最小 Vin 吗? 我需要此信息才能查看原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zack,它的固定电压是5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Govind:

    请原谅,并期待一些反应延误。 团队将在劳动假期至周三(含周三)。 请等待一周结束后再进行审核。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Govind:

    如果 VIN 是固定的5V、我想知道为什么要选择降压/升压转换器、而不是纯降压转换器?

    对原理图的一些建议:

    1.建议的电感值: 1.5 uH 此器件是一个内部补偿器件、因此建议遵循数据表中的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复