This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:充电器不会终止充电

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223401/bq51050b-charger-does-not-terminate-charging

器件型号:BQ51050B

您好!

我们正在使用 BQ51050B 为600mA Lipio 电池充电。

充电本身可以正常进行、但充电未终止、并且在大约10h 后焊盘显示错误。

我跟踪错误包并根据数据表得到0x06:电池故障"预充电超时后电池未退出 PRECHARGE 模式、或者
发生快速充电超时。"

IC 设置:

电流限制设置为560mA、终止电流设置为23、25mA

当在几小时后测量电流时、电池电流降至0mA、充电器电流的范围为14mA。

因此、我期望充电终止、但   BQ51050B 双重端接n`t Ω。

您能给我一点提示、为什么会出现这种情况吗?

此致

斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡

       

    ·海 BQ51050B 电流测量精度随输出电流的增加而降低。 这可能是您在此处看到的情况、该单元无法检测到电流的24mA 并设置端接。 建议将终止电流设置为10%、约为56mA。