This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62873-Q1:TPS62873-Q1快速入门工具

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62873-Q1, TPS62873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218478/tps62873-q1-tps62873-q1-quickstart-tool

器件型号:TPS62873-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS62873

您好!

是否有 适用于 TPS62873-Q1且采用 Excel 格式的快速入门工具?(如其他降压 IC)

我想根据不同的负载情况调整功率电感和 Cout、但没有关于如何调整补偿环路 R1、C1、C2以获得环路稳定性的指南。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    有关如何设置补偿元件、请参阅数据表中的以下部分:

    10.2.2.3选择补偿电阻器

    10.2.2.5选择补偿电容器、CC

    10.2.2.6选择补偿电容器、CC2

    有关输出电容器组和电感器选择、请参阅数据表中的以下部分:

    10.2.2.1选择电感器

    10.2.2.4选择输出电容器

    此外、要更改设计中的参数和进行稳定性分析、您可以使用 SIMPLIS 模型 或   TPS62873-Q1的 WEBENCH Designer 模型、这两个模型均可在网站上找到。  

    https://www.ti.com/product/TPS62873-Q1#design-tools-simulation

    此致、  

    拉米恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rameen、

    非常感谢您的帮助。 对于下面的计算、我仍然有一些问题。

    按照 10.2.1版数据表中的各节进行操作。

    "相位数":我可以理解为、这个数字意味着与 Vout 并联使用的 TPS62873 IC 共有多少个?

    如果是多个 TPS62873 IC 与组合 Vout 一起使用、Cin 和 Cout 的计算结果(根据数据表中的公式)表示每个 TPS62873的 Cin 和 Cout 电容? 还是所有组合 IC 的总 Cin 和 Cout 电容?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:  

    感谢您的咨询。  

    相位数本质上是器件数、因此一相意味着仅一个器件。  

    [报价 userid="555162" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218478/tps62873-q1-tps62873-q1-quickstart-tool/4618990 #4618990"]并且如果多个 TPS62873 IC 与组合 Vout 一起使用、则 Cin 和 Cout 的计算结果(根据数据表中的公式)表示每个 TPS62873的 Cin 和 Cout 电容? 还是所有组合 IC 的总 Cin 和 Cout 电容?  [/报价]

    对于多堆栈 TPS62873、每个器件都有自己的 Cin 和 Cout。

    谢谢你。  

    此致、  

    拉米恩