This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:最小电流设置

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, TIDA-00318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222759/bq51050b-minimum-current-setting

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件: TIDA-00318

大家好、

我希望可以使用 BQ51050器件。  

从数据表中、我无法判断这是否可以设置为以4.2伏和20 mA 最大值为电池充电。  我看到最大电流为1.5安培、但我没有看到关于最小电流设置可以达到多低的良好指导。 您能提供建议吗?

谢谢。

雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob

    很抱歉、但是 BQ51050B 在较低电流下不能很好地工作。  在电流较低时、ILIM 的分流器精度会降低。   

    不能选择20mA。   

    在电气特性表第8页 I -大容量中、电池充电电流限值为500mA 至1500mA。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    为了澄清一点、听起来20mA 限制并不可行。 但是、该器件在理论上是否可以在20mA 下正常运行和充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob

    抱歉、这将是高风险、不推荐。  +/-容差会很高、低端可能无法终止、高端可能是值的两倍。

    我们有一个类似 TIDA-00318的低电流 TI 参考设计、可提供反馈。